This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G34:SN74AUP1G34

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/634941/sn74aup1g34-sn74aup1g34

部件号:SN74AUP1G34

你(们)好

我对SN74AUP1G34的漏电流很好奇

请看图1。

当缓冲区输入状态为低电平时,输出状态为低电平。

是的,我知道这个简单的操作,但当缓冲输出电平低的时候,如何检查'油墨电流'流动缓冲输出引脚(6)?

当我测试此电路时,我已经测量了汇电流

测量值是60uA。 我不理解这个值

所以,我在寻找这个缓冲数据表。 但是没有关于汇电流的信息

为什么汇电流有60uA?

 在哪里可以检查缓冲区的输入和输出阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是实际电路还是模拟? 无论哪种情况,您测量电流的确切程度如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了实际测试来测量汇电流。 ->使用DMM,(串行测量方法)

    吸入电流明显 为64uA。  (非60uA)

    但在任何地方,都没有人知道这种信息。 (很明显,即使我已经检查了数据表,也没有有关汇电流的信息)

    所以,我对这个问题很好奇

    您能否回复此事?

    我只是想看看为什么这种电流会流向缓冲器的输出引脚

    我猜缓冲区的输出阻抗值较低,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我不确定数据表中没有提到汇电流是什么意思。

    如果您查看7.3 (推荐的工作条件)部分,输出电流定义清晰-汇电流列为"IOL -低电平输出电流"。

    此外,如果您检查7.5 (电气特性)部分,则每个输出电压(VOH / VOL)都有一个相关的输出电流。 在表中,汇电流作为IOL列出。

    您是否尝试从设备获取短路电流? 您可能在测试过程中损坏了它,因为此设备不是设计为在短路条件下工作。 不应超过推荐工作条件表中列出的最大输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题

    第一,

    昨天晚上,我已经检查了IOL是指吸入电流。 ->我阅读TI基本文档(PDF)

    但是,当我测试电路时,我测量到该值为64uA。

    在数据表页面7.3 中, Vcc =3V,IOL =4mA (MAX)

    另外,我的测试电路条件-> Vcc = 3V  ,实际值IOL = 64uA, Vo (输出电压)= 0V

    我不理解这个实际IOL值。

    第二,

    R18 = 0,->汇电流= 64uA

    * R18 = 13k,->汇电流 = 0.2mA ->我认为 此缓冲器具有一些输出电路级。

    此外,由于内部电压源限制了电源电流,因此短路也无关紧要。

    *我猜汇电流取决于 缓冲器的内部电路,,

     此缓冲区是否具有推拉输出? 我能 知道缓冲区的内部输出级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "VCC = 3V,  实际值IOL = 64uA, Vo (输出电压)= 0V"

    输出针脚是否为0V,但电流仅为64uA? 这听起来像是3V电源的问题,因为我们的设备正在将输出驱动到0V。

    "此缓冲区是否具有推拉输出? 我能 知道缓冲区的内部输出级吗?”

    输出级采用推挽式拓扑,增加了一些专有技术以降低功耗。