This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:电源定序和输入引脚

Guru**** 2989510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635462/sn74lvc125a-power-supply-sequencing-and-the-input-pins

部件号:SN74LVC125A

我想使用这些来将5V信号转换为3.3V信号电平。  如果在 SN74LVC125A使用的3.3V电源出现之前,5V电源先出现,并开始将5V信号驱动到输入引脚,电源顺序是否会出现问题?  我知道当其Vcc处于其建议的1.65V至3.6V电压范围时,该部件可以处理信号电平,但对于无电源设备,这是否可以接受并不是很清楚。  换言之,输入引脚是否会通过缓冲器提供低阻抗传导至Vcc总线,并开始尝试通过 SN74LVC125A反向驱动Vcc总线?  我知道Vcc的内部钳位二极管已被移除,以允许输入电压超过Vcc,因此不应该存在该路径,但我不确定其他可能的路径。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josh:

    当电源关闭时,将此设备的输入驱动至5V是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这是我需要知道的。

    Josh