This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:环路带宽设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631849/sn74lv4046a-loop-bandwidth-design

部件号:SN74LV4046A

大家好,

请您帮助我们如何使用SN74LV4046A设计环路带宽?

我知道有R和C作为环路滤波器,但是我们想知道如何使用使用的R/C值计算环路带宽。

我找到了应用程序备注:SCHA003B,但是,由于文档很旧,因此不包括LV4046A信息。 是否有任何材料具体说明了设计过程?

SCHA003B下拉杆
www.ti.com/.../scha003b

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai-san,

    一阶低通滤波器(RC电路)的角频率也称为3dB带宽:

    2πRC = 1/(μ s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San,您好!

    感谢您的回复。

    所以它只是一个普通的RC滤波器。 如果您想收紧环路带宽,用户可以放大R和C值。 为了使PLL环路保持稳定,是否还需要满足其它条件?

    我一直在想,因为PLL中的充油泵电流通常会影响回路带宽,而滤波器值会影响阻尼系数。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的道歉是Kawai-san,我误解了原来的问题。

    我不熟悉PLL电路的环路带宽计算,但据我所知,SN74LV4046A设计用于代替HC4046A,您链接到的文档专门讨论了这一点。 应应用相同的方程式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San,您好!

    感谢您提供信息。

    我们面临的问题是,插入SN74LV4046A取代"MC74HC4046A"(即将停产)时,系统输出抖动会降低(超出合规性测试规范)。 我们曾尝试将RC更改为更大的值,这可能会设计出更低的环路带宽,但是没有任何改进。 关于设备的规格,SN74LV4046A似乎性能更好。

    请告诉我们我们可以做些什么。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心从一家制造商切换到另一家制造商时,性能会有所不同。 在这种情况下,我们的设备似乎没有那么好的抖动,很遗憾我没有解决方案。

    如果您可以共享LV4046A的设计,我们可以尝试在实验室中复制电路,并执行测试以查看是否有任何方法可以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San,您好!

    感谢您的回复和支持。

    当我们的客户提出解决方案时,我正在关闭此帖子。 与竞争对手的设备相比,他们的应用似乎需要一些额外的无源设备。

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川山
    感谢您告诉我。 我很高兴他们找到了解决方案。

    如果您可以共享最终解决方案(如果它不是专有解决方案),这将在未来对我们非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San,您好!

    客户在PC2输出引脚上增加了1M欧姆的下拉电阻。
    他们使用外部VCXO获得更好的相位噪声。

    客户提出以下问题。

    问题1)。 在PC2输出引脚处将1M欧姆的下拉电阻添加到GND是否可以接受? 它连接到环路滤波器和VCXO。

    问题2)。 为什么通过增加1M欧姆电阻提高了性能?

    问题3)。 PCxout引脚的输出阻抗是多少?

    此致,
    KAWAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供他们正在使用的完整电路? 我不知道为什么单个电阻器会改善电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    非常感谢您的持续支持。

    您可以向下面的电子邮件地址发送电子邮件吗?

    我可以向您发送原理图数据。

    此致,
    KAWAI