This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SNJ54LS240W -

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635937/snj54ls240w--

您好,

我们有一位客户询问以下问题:

"您好,我们从经销商处购买了一些SNJ54LS240W。 但是,我们在这方面有一些问题。
我们测试了零件,所有参数都正常。 但是当我们把它焊接到电路板上时,它无法通过测试,导致短路。 19导联和20导联之间的电阻非常低。 正常电阻应高于140Ω Ω,但我们得到的参数为97Ω、7Ω、30Ω、9Ω Ω。
我们怀疑零件焊接不当。 您能否将使用说明手册发送给我们?
谢谢!"

 

我们发送了一份数据表,他们回复道:

 
"感谢您提供数据表。 但是,我们需要此项目的使用指南 ,尤其是标准焊接方法。
请提供帮助。 谢谢你。”
我没有找到有关安装陶瓷平板包装设备的信息。 我们的许多其他器件都具有带有推荐的回流配置文件的数据表,但是,我没有找到任何有关这方面的信息。
 
有人可以看看吗?
谢谢!
GGabe Garza
TI客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GGabe,
    您可以参考此处的回复来了解陶瓷回流。
    e2e.ti.com/.../224.8572万

    如果这回答了您的问题,请单击"这个已解决的我的问题"
    此致,
    涉水