This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:顶部标记查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/634818/sn74avc2t245-top-marking-query

部件号:SN74AVC2T245

我们已收到SN74AVC2T245RSWR,它具有TQY的顶部标记,查看数据表,此部件不存在此标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    您能否分享零件标记的图片?
    此设备的类似有效设备标记为TQ7,TQO,TQR,TQV,TQH, TQJ
    此标记是否可能实际上是V而不是Y?
    我知道这些标记非常小,有时很难看到。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我所附的照片提供的任何反馈,我们正在等待客户订购零部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    很抱歉耽误了我的时间。
    我正在与我们的产品团队核实这是否是错误的,或者可能不是我们的设备之一。
    您通过什么渠道获得这些设备?

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我可以确认这是您订购的设备的有效部件标记:SN74AVC2T245。
    我需要努力更新我们的数据表,以正确反映此部件标记。

    感谢您的反馈和此致,
    Michael