This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206是否具有重新驱动器功能?

Guru**** 2523760 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635299/txs0206-may-txs0206-have-re-driver-capability

部件号:TXS0206
主题中讨论的其它部件: SN74LVC245A

您好,先生

我的客户在处理器和SD卡之间有很长的踪迹。

并希望在处理器和SD卡之间添加驱动程序。我在这种应用程序中找到TXS0206。

TXS0206是否具有复位功能? 或者有其他建议部分?

                                                          太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:
    我担心TXS不能准确地增加驱动强度。 您需要使用单向或方向控制解决方案来实现此目的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我只为SD接口搜索类似的部件SN74AVCA406E,但该部件也没有显示驱动程序功能...

    因此,我们应该没有SD驱动器集成电路,对吗?

                                                               太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来像SN74AVCA406E具有方向控制信号,如果您想要添加信号恢复器,这是一件很好的事情。

    如果您要从一个级别转换到另一个级别,您仍需要一个单独的转换器,但可以使用收发器来增加驱动器强度。 用于3.3V操作的设备示例为SN74LVC245A。 您只需为设备提供适当的方向控制位。