This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102 -如何分析偏置电路的拉高电阻器(典型值为200k)

Guru**** 2804655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635700/lsf0102-lsf0102---how-to-analysis-the-pull-high-resistor-typ-is-200k-for-bias-circuit

部件号:LSF0102

尊敬的E2E:

如何分析拉高偏压电路(典型值为200k)?

如果此电阻器高于或低于200k,则什么是侧效应?

巴西,

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我们强烈建议使用200k电阻器。 从实验室的实验中我可以确认,显著改变偏置电阻也会显著改变阈值,从而改变器件的操作。

    简单地说,较大的电阻器在某些情况下不能足够地打开偏置FET,而较小的电阻器会将其打开得太多。 这两种情况都将导致工作阈值电压错误,这可能导致输出过高或过低。

    考虑到该器件在1V至5V范围内工作,并且可以在至少0.8V下降的情况下转换任何值,电阻器值肯定有一些'摆动空间'。 在进行一些快速计算时,我通过偏置FET看到16uA至~1uA的范围,具体取决于工作电压。 我认为最大的危险是提供的电流过小,这可能导致阈值降低。

    您是否观看过 我们有关偏置电路的视频? 它可能会澄清一些问题。