This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245:动态功耗

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635050/sn74avc8t245-sn74avc8t245-dynamic-power-consumption

部件号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其它部件: SN74AVCH8T245

大家好,

我有两个关于SN74AVC8T245的问题:

1.在动态切换状态下,SN74AVC8T245的总功耗是多少?   

  VccA=1.8V  VccB=3.3V  数据速率=150Mbps

此要求对客户非常重要,如果我们没有测试结果,我们可以通过设计提供估计数据。

2. SN74AVC8T245与SN74AVCH8T245有何区别?  仅限TPD?