This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:电压水平相反

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/635051/txb0106-opposite-voltage-levels

部件号:TXB0106

尊敬的支持人员:

在我的设计中,我们将1.8V电压连接到VCCB,3.3V电压连接到VCCA。

在这种情况下,设备是否可以正常工作?

结果会影响哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eli:

    未指定TXB0106在VCCA > VCCB时工作。
    在这种情况下,您不应使用设备,而应将耗材切换至设备。

    最佳,
    Michael