This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74 IBIS模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633611/sn74lvc2g74-sn74lvc2g74-ibis-model

部件号:SN74LVC2G74

大家好,

我正在尝试为SN74LVC2G74下载IBIS模型。 可通过以下链接获取:

.ti.com/product/SN74LVC2G74/toolssoftware

但下载无法启动(实际上也适用于其他SN74LVC)。

可以有人帮助我吗?

谢谢,此致,

Roberto Carretta

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:
    我们必须了解网站无法正常工作的原因,并回复给您。 我已请我的同事帮助解决这一问题,因为我下周将离开办公室,我希望在此之前得到一个答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roberto,

    我们正在研究如何解决这个问题,我正在尝试让模型直接与您分享。
    感谢您的耐心等待。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,

    请参阅随附的ibis型号。

    e2e.ti.com/.../scem282.zip

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael