This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:4013是否有一个版本在时钟的负侧部触发?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/634178/cd4013b-is-there-a-version-of-the-4013-that-triggers-on-the-negative-flank-of-the-clock

部件号:CD4013B
主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G04, SN74LVC1G74

我需要一个锁定的D触发器,4013看起来正是我所需要的,除了需要在时钟的负侧启动它。 4013正侧向触发。

我不能添加逆变器IC来实现这一目标,我需要一个芯片来实现这一目标....所以我希望 有一个TI芯片具有相同的功能,但只是在下降的侧面触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您不能使用两个设备来执行此功能的原因是什么? 它是主板空间吗?
    如果是这样,我确信我可以想出一个更小的双芯片解决方案(即 SN74LVC1G74和SN74LVC1G04)

    无论如何,不幸的是,我们唯一的负边触发式触发器是JK触发式触发器,您可以在我们的参数搜索中找到它:
    www.ti.com/.../products.html

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    是的,这确实是关于电路板空间的,但更相关的部分越少越好,但我想您的建议可能会起作用。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀,我现在看到我没有提到我需要主从D触发器...就像这样:
    www.falstad.com/.../e-masterslaveff.html

    我想将机械开关同步到通常较高的信号,但每秒会发出50或60次短的负脉冲。 所以我想用脉冲信号作为时钟。 触发必须在负向侧向时进行,因为短脉冲会在脉冲期间中止微处理器。

    我想我可以使用4013和您建议的逆变器(SN74LVC1G04)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。
    如果您有任何其他问题,请告诉我,我很乐意提供支持。

    最佳,
    Michael