This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4020B:计数器/除法器"全静态操作"?

Guru**** 2855850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/634565/cd4020b-counter-divider-fully-static-operation

部件号:CD4020B

4000系列计数器/分频器(如4020)列出了"完全静态操作"  ,但没有提到"完全静态操作"是什么/做什么或其限制。  这是否意味着计数器在断电后保持计数,然后再通电?  如果是,他们使用此功能的规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    这实质上意味着没有运行所需的最低时钟频率。 这意味着它将保留其数据并继续在时钟边缘上传播数据,无论时钟边缘之间经过多长时间。

    只要设备通电,它就会保持最新状态。 设备将不会通过电源循环来维护数据。
    我希望这一点很清楚,如果您有其他问题,请告诉我,我很乐意为您提供帮助!

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  但它引出了一个相当奇怪的问题,因为通过指定这一点,它是否意味着其他带有闩锁/触发器但不指定“完全静态操作”的逻辑设备随时间的推移会失去它们的状态跟踪?  或者我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有CMOS设备都具有 完全静态操作。 但当哈里斯首次推出这种设备时,这是一项值得提及的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    我同意你这一点。
    在我们的计数器/翻转器列表中,我没有发现在完全静态操作中不起作用的任何设备。
    即使我看着旧设备,它们的时钟频率最小值也是0 MHz,这意味着按照定义的方式“完全静态操作”。
    我完全理解您所说的话,但我怀疑这是一些传统术语,旨在强化这一理念,但不一定有用。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家,充分理解并理解。 谢谢。