This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07DRYR是否可以承受电子束灭菌?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC14, SN54AC00, SN74LVC1G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631685/sn74lvc1g07-can-sn74lvc1g07dryr-withstand-e-beam-sterilization

部件号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他部件:SN54AC14SN54AC00

 

尊敬的先生/女士:

 

我能否检查 我的医疗产品中是否使用了一个SN74LVC1G07DRYR。

对于本PCBA,电子元件需要耐受e-Beam灭菌,这是医疗要求之一。

SN74LVC1G07DRYR是否支持此功能?

 

此致,
公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好KPK:

    本设备未经过抗辐射测试,因此本设备不支持该要求。

    TI内部确实有支持高可靠性和其它可能暴露于辐射的应用的部件。
    我建议您了解我们的空间和高可靠性部件。
    www.ti.com/.../overview.html

    如果它需要承受辐射,您可能需要一个专门设计用于抗辐射的部件,就像我们的许多空间部件一样。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK,
    我不确定eBeam灭菌的要求。 它很可能是电离剂量,每次灭菌时都会累积。
    我们的大多数标准逻辑器件都具有相当低的TID性能。 我听说TID的估计值为8-10克拉。
    我们确实有3个设备,这些设备是从AC系列中改进的SEL和TID。
    它们是SN54AC00,SN54AC02和SN54AC14。 他们的TID将超过50克朗。 请注意,这些设备与商业设备不同,因为它们经过了流程修改以满足这些限制。

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wade:

    最终客户回复说,E-Beam要求为45kgY。 这听起来对您有意义吗?

    此致,
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK,
    一些评论。
    1)高可靠性组将测试我们的空间级产品的电离总剂量。 我们尚未测试SN74LVC1G07,因为它不是我们的空间额定设备之一。
    2)当我们测试空间装置时,吸收剂量以krad (Si)为单位进行测量。
    3)如前所述,我听说SN74LVC1G07过程中的类似设备在8-10krad (Si)周围执行。 我不知道这种关系是否允许将重离子感应辐射转换为X射线感应辐射。 我可以咨询我们的辐射专家,看看他能否发表评论。 他目前正在外出旅行。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    45kgY。 这听起来对您有意义吗?

    否,但拼写"45 kGy"会。 Relaxed

    1 Gy = 100 rad,因此45 kGy = 4500 krad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如Wade所示,45 kGy => 100 * 4.5万 = 4.5MRad,这是一个非常高的电离总剂量。 我们所看到的唯一接近这种方法的剂量是核反应堆或加速器或灭菌剂量中的部分。  大多数电子设备在这一剂量水平下不能继续使用,除非屏蔽,而且只有在没有和偏压的情况下才会暴露。

    不确定这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,由于某种原因,我没有看到之前的电子邮件,只有最后一封。 我怀疑这是为了绝育。 正如我所说,我会确保设备在曝光过程中不会出现偏差,以降低总电离剂量(TID)效应。 在我们测试我们的空间部件时,我们很少超过100 krad =1 kGRY,因为这通常足以进行大多数空间飞行任务(我们有一些需要300 krad的深空飞行任务)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK,
    如果您的问题得到解答,请单击"这解决了我的问题"。
    谢谢!
    涉水