This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:C2000和#39;s I/O与TXB 0108之间的低电平为0.6 V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631628/txb0108-low-level-between-c2000-s-i-o-and-txb-0108-is-0-6-v

部件号:TXB0108
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8027万

您好E2E:

我们的客户计划将C2000 (TMS320F2.8027万)和TXB0108用于新主板。
但是,电路中出现了问题。 C2000与电平转换器之间的低电平为0.6V。
两个数据表的最大值均 为0.4V。

尽管他们正在交流,但出现了非规格的特征,因此客户将不再转向其他设计产品。

为什么不是0.4V?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为特定电流指定了VOL值。 如果电流较大,VOL可以更大。 在任何情况下,VIL下方的任何VOL都正常。

    理论上,对于普通CMOS I/O,电平应正好为0 V。是否有电流流动? 是否有任何上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens,感谢您的意见,我同意。

    请参阅下面的应用手册'外部上拉和下拉电阻器对TXS和TXB器件的影响'。
    www.ti.com/.../scea054.pdf

    希望这可以回答您的问题并解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,专家,

    感谢您的回复。

    我有任何其他信息。
    -客户正在使用C2000内部串行通信模块。 连接到TXB0108的其他GPIO端口没有问题。
    -连接的I/O由100 kΩ 电阻器向下拉至GND。
    -如果两个TXB0108s连接到串行端口,则不会出现该问题。 容积小于0.4V。


    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACGUY,

    我们是否根据数据表验证了"音量"是否处于额定电流?
    当2连接在一起时,IO端口驱动到Hi-z端口,因此,由于存在可忽略的电流消耗,可以将Vol (电压)保持在规格值以下。