This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:我们可以将此IC用作电压转换吗?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/634318/sn74lvt245b-can-we-use-this-ic-as-a-voltage-conversion

部件号:SN74LVT245B

您好,

我们是否可以将此SN74LVT245B用作从5V输入到3.3V输出的电压转换IC?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备允许输入电压为5 V,因此这是可能的。

    但为什么要使用总线收发器? 您实际上是在两个方向上使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    不,我没有双向使用它。 我使用它只是为了在单个方向上将5伏转换为3.3V。
    主板已经设计好了。 正在检查此处,是否会因此出现任何错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问的原因是此设备不能与5 V输出一起工作。

    但在您的赛道中,它会正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。