This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT1.6244万B:SN74LVT1.6244万B结构

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632435/sn74lvt16244b-sn74lvt16244b-structure

部件号:SN74LVT1.6244万B

大家好,

您能否共享内部输入和输出电路结构? 它是推拉式结构吗? 是否有上拉电阻器? 谢谢。

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:

    输入结构是一种TTL兼容输入,具有过压容限。
    该器件只能在2.7V至3.6V的电压范围内供电,其设计用于LVTTL和TTL电平,即VIH >2V,VIL <0.8V。 它还可以接受5V输入。

    输出只是一个简单的推拉缓冲输出。 无上拉电阻器。 该输出将驱动输出主动高或低。
    是否有一些顾虑? 您是否需要针对特定应用程序的部件建议?

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    感谢您的快速响应,您能否绘制一张图片来显示内部结构? 输入信号在VIL和VIH之间不是单一的,此应用是否存在任何风险?

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    您使用的设备在3.3V LVTTL阈值级别上工作,如下图所示。
    如图所示,切换阈值通常为1.5V,理论上,该阈值可能存在于0.8 与2V之间的任何位置。

    如果您的信号在VIL和VIH之间不是单电位信号,这将不是理想的选择,因为设备的输出可能会有振荡或多个开关。

    此外,最好记住,作为推荐的工作条件,需要满足10ns/V的输入转换速率。 换言之,输入信号需要在小于33ns的时间内从GND上升到3.3V。 如果你有一个非单声信号,这似乎告诉我它并没有迅速上升。 如果输入不快速上升,则输出很可能会振荡。 请参阅以下应用说明:

    http://www.ti.com/lit/wp/slla364a/slla364a.pdf 

    如果您在此设备中有缓慢上升的输入,则最好使用施密特触发器输入设备来帮助清除缓慢上升的信号。 施密特触发器还有助于减少非单声信号期间可能发生的振荡或再触发。 根据输入信号的外观,最好使用具有滞后的施密特触发器,滞后值定义为大于信号上的噪声。

    这是否合理? 请告诉我我如何进一步提供帮助。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    明白了,非常感谢。 您是否有内部输入和输出电路? 您可以与我分享吗? 谢谢

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:

    请在以下应用说明中查找输出结构:
    www.ti.com/.../scea002a.pdf

    请参阅以下应用说明中的输入结构:
    www.ti.com/.../scaa029.pdf

    最佳,
    Michael