This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:该部件在接下来的8-10年中是否可用?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633342/sn74lvt245b-will-the-part-available-for-next-8-10-years

部件号:SN74LVT245B

您好,

我计划将此产品用于新设计。 我想知道部件SN74LVT245B的EOL (寿命终止)。

注意:

我可以理解,零件处于活动状态。 我们可以将其用于新设计。

但我想知道部件SN74LVT245B 8年的可用性。 我正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑指南(SDYU001)说:

    TI坚定地致力于保持领先和成熟的逻辑线路在市场中的地位。

    小逻辑器件指南(SCYT129)说:

    TI Logic的稳定无生命周期终止策略确保我们产品系列中的所有产品始终可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。
    从您的回复中,我可以理解该部件没有EOL。 零件在任何情况下都不会过时。 它将提供10年以上。
    对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanthi,
    我们没有计划淘汰此设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好

    谢谢你。  此信息有助于在新设计中使用此零件。