This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:100MHz SPI应用程序使用LSF0108

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632004/lsf0108-100mhz-spi-application-using-lsf0108

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件: SN74AVC4T774

团队成员,您好!

我们的客户正在评估一个100MHz SPI应用程序的LSF0108,您是否愿意帮助我们仔细检查以下问题?

1. SPI长度限制为4000密耳。 如果信号通过LSF0108PWR,输出SPI是否重新估计信号长度?

2.如何选择上拉RPU电阻器?  在SPI情况下,输入和输出信号都是拉电阻,还是不是?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,
    如果可能,应将长迹线放置在LSF的"低"侧(电压信号较低的一侧)。 另一种方法是将LSF尽量靠近"高"侧设备。

    低侧上拉电阻器可能很大-通常10k是绰绰有余的,通常根本不需要它们(取决于应用)。

    对于高侧上拉电阻选择,有两个主要方程需要平衡。 电阻器必须足够大以限制驱动器的电流(驱动设备的I_OL),但必须足够小以提供所需数据速率的快速边缘。

    r_pub > V_B/I_OL
    r_pub > 1/(6*C_P*D)

    使用
    r_pub = B侧上拉电阻(欧姆)
    V_B = B侧上拉电压值(V)
    I_OL = A和B侧驱动器I_OL之间的最小值
    C_P = LSF B侧的寄生电容(迹线电容+输入电容)
    D =所需的最大数据速率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SPI_5F00_VOLT_5F00_TRANS_5F00_PAGE-_2800_2_2900_.pdfHiEmrys2900 Emrys,

    非常感谢。

    但100MHz是我们 的最大支持频率,因此我们也在检查SN74AVC4T774,以便我们能否支持SN74AVC4T774和LSF0108的预通道和后通道的损耗或迹线长度?

    谢谢,此致,  

    傅锦松  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,
    LSF0108不能用图示工作。 请查看以下主题: e2e.ti.com/.../63.2065万

    它包含使用LSF010x系列转换器上的启用引脚的正确方法。

    此外,上拉电阻器的要求可能会相反。 对于上转换,上拉电阻器_必须_位于LSF (B1,B2,B3)的较高电压侧。 转换器的低电压侧也可以有上拉,但通常不需要(除非低电压侧驱动器设备为漏极开路)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我们刚刚发布了一个视频系列,可帮助您更好地了解LSF系列。 可从以下位置获取:

    逻辑分钟