This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:转换器功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G34, SN74AUP1T34, SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632065/lsf0102-translator-power-consumption

部件号:LSF0102
主题中讨论的其他部件:SN74AUP1G34SN74AUP1T34SN74AVC2T244

您好,

我正在尝试计算LSF0102DQER电平转换器的功耗。 下图显示ICC为1uA,这适用于两个电源吗? 此数字是否随使用的数据信道数量而增加?我使用的是2 (RX和TX)。 如果VCCA或VCCB发生变化,这种情况会发生变化吗? IM使用1.8V至3.3。 静态电流是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jordan,
    LSF译员系列在工作方式上非常独特。 它们完全是被动的-即设备抽电功率内部没有CMOS门。

    使用此器件所产生的大部分功耗将来自上拉电阻器,但B电源有一个小电流源,并吸入A电源。 此电流由电源和外部电阻值(应为200kOhm)确定。下面是确定上述电源电流的公式:

    ICC =(VB - 0.85 - VA)/20万

    对于您的情况,该值为~3.25uA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还有几个问题。 由于我在UART线路上使用这种推挽式输出,我还需要这种200k上拉式吗? 该等式中的.85来自何处? 这是工作电流还是静态电流? 另一个关于EN引脚的问题是,数据表指出,在通电和断电期间,它必须为低电压,是否建议使用带下拉电阻器的晶体管来实现这一目的?  

    谢谢!

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jordan,
    我有一个视频系列,现在应该随时推出(只是等待一些红色的磁带),详细解释LSF系列。

    现在,我可以直接回答这两个问题- 0.85 来自器件内二极管连接FET的接通电压。

    200kOhm电阻器不是上拉电阻-它是偏置电路的一部分,对于设备的工作方式至关重要。 请查看LSF数据表中的应用图,了解其应该如何连接。

    EN引脚在操作过程中必须保持浮动状态,但可在低电平下驱动,以强制设备处于高阻抗状态。 要在通电期间执行此操作,可以将N通道MOSFET从Vref_B/EN节点连接到接地,然后通过大的上拉功能将该FET的输入保持在高位。

    这些设备很难通过文本进行解释-这就是我们创建上述视频系列的原因。 我将在链接可用时立即做笔记以发布链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的解释,我将等待视频获得更好的理解。但 现在这里是我将在中使用的基本电路,您能否确认这是否是正确的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的示意图,这有助于澄清问题。

    偏置电路看起来正确,并且正确使用了使能引脚。

    我假设您只是使用RX/TX为我标记线,它们实际上并没有关联在一起

    向上转换需要在B侧引脚(B2,如果我正确理解此原理图)上有一个上拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在RX/TX线路上正确,因此只需要一个上拉电阻器? 我唯一担心的是我需要超低功耗,并且数据表建议将电流降至3mA最低? 如果是I 11.52万波特率,我可以使用1或2兆欧的上拉电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想在低功率下进行电压转换,我建议您使用完全不同的设置。

    您可以使用两个活动的翻译设备,一个用于上行翻译,另一个用于下行翻译。

    降压转换非常简单-只需使用SN74AUP1G34并从1.8V电压为其供电。 这些输入具有过电压容限,可以支持3.3V信号,没有任何问题。

    上行转换可以使用SN74AVC2T244 (具有输出启用功能,但为双通道)或SN74AUP1T34 (具有单通道,但没有输出启用功能)来完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴地宣布,我们已正式发布了8个视频系列,详细介绍了如何使用LSF译员系列。 这些视频是称为"逻辑时刻"的新培训系列的一部分,可从以下位置获取:

    逻辑分钟

    如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更新了上面的链接。 我最初发布的链接仅供内部使用-对此感到抱歉!