This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102和LSF0204

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631092/lsf0102-lsf0102-and-lsf0204

部件号:LSF0102
主题中讨论的其他部件:LSF0204

您好,

我们有一个MDIO热插拔应用程序,它也需要级别转换。 希望用LSF0102或LSF0204的零件。 在我们的应用中,背板接口为3.3V,这是热插拔接口。 内部另一侧为2.5V或1.8V。

对于任一LSF部件,它们是否会处理在3.3V端执行的热插拔情况? LSF0102的数据表在一个项目符号中提到了这一点,但未讨论。 输入/输出引脚最初会看到电压为3.3V,但Vref引脚和EN都将断电。 通电后,VrefB侧将通电,EN也会拉高。 在固件决定打开该接口之前,VrefA将保持未通电状态。 这可能需要一段时间。

如果vrefA或vrefB未通电, 但  另一侧 通电, 则LSF0102 或LSF0204部件是否存在任何问题?

如果LSF0102 EN引脚未通电,但应用了VrefB电源,是否有任何不正确的行为? 它们始终显示为已连接,但我们可能希望有另一个控制点。 LSF0204似乎将这一问题完全分开。 如果有必要,这是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:
    通常,背板意味着高寄生电容(> 70pF),而LSF系列在大负载电容方面表现不好(平心而论,没有任何自动双向转换器像大电容负载一样)。

    如果可能,我建议使用收发器(即方向控制转换)。

    LSF01xx转换器的EN引脚必须直接连接到VrefB引脚,VrefB引脚将连接到200k电阻器,然后连接到更大的电源(在此情况下为3.3V)。 如果要将设备置于高阻抗状态,请将漏极开路缓冲器连接到EN/VrefB电压节点,并在需要高阻抗时驱动线路低电平。

    LSF0204的工作方式不同,允许EN引脚从正常缓冲器(推拉输出)驱动,在高于VrefA且低于7V的任何电压下工作。

    我们刚刚制作了一个视频系列,详细介绍了这些部件,但尚未发布。 我会在将此线程发布到TI培训网站后立即将其发布到网站上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    遗憾的是,此处需要使用的其他部件在MDIO接口上不提供任何方向引脚,因此我们无法使用方向控制部件。

    我们已经研究了一些其他的替代方案,如TXB,TXS等,并且由于我们无法控制方向,而且这是开放的排水系统,也是热插拔,在我们看来,走LSF路对我们来说是风险最低的方法。 我们知道背板侧会有电容。

    如果除LSF部件外还有其他或更新的部件需要查看,请提出建议。

    我们可以限制MDIO链路速度;链路两侧的部件也有驱动限制,性能最低的部件 通常为4mA。

    但是,我们希望确保,如果答案是LSF部分,我们可以在 热插拔隔离应用程序中使用LSF0102或LSF0204,并且如果对此有任何特殊要求。

    谢谢!

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF系列是我们为您提供的最佳解决方案。 对于被动转换,在上拉电阻选择(在高压侧)上始终存在平衡作用。

    上拉电阻器需要足够大,以限制线路上最弱驱动器的电流:\

    3.3V/4mA --> RPU≥Ω 825 μ A

    上拉电阻器需要足够小,以允许所需的数据速率:

    数据速率(以bps为单位)=1/(6*CP*RPU)

    kΩ 250pF寄生电容和1 μ A上拉电阻,最大数据速率为~667 kbps

    LSF设备_可以_置于高阻抗状态(如我之前的帖子中所述),但它不提供预充电或其他带电插入保护。  您可能希望阅读这些讨论特定热插拔问题的应用报告:

    实时插入

    带电插入应用中的逻辑,重点关注GTLP

    带电插入差分接口产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴地宣布,我们已正式发布了8个视频系列,详细介绍了如何使用LSF译员系列。 这些视频是称为"逻辑时刻"的新培训系列的一部分,可从以下位置获取:

    逻辑分钟

    如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    该链接不起作用。 访问被拒绝,似乎在TI端

    谢谢!

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Bruce,
    我正在与我的数字营销团队交谈,以了解问题所在。 希望我们今天就能做到这一点!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更新了上面的链接。 我最初发布的链接仅供内部使用-对此感到抱歉!