This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC595:使用3.3V电源时,VIH的最小值和VIL的最大值是什么?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633513/cd74hc595-what-are-the-minimum-value-of-vih-and-maximum-value-of-vil-when-it-is-powered-by-3-3v

部件号:CD74HC595

当数据表由3.3V供电时,它缺少关键值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从其他电压进行插值。 为了安全起见,请从下一个较小的指定电压(2.0 V)中获取值,即电压应在电源导轨的0.5 V内。