This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:SDIO WiFi 802.11ac应用程序LSF0108与TXB0108比较

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, SN74AVC2T45, SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/633014/txb0108-sdio-wifi-802-11ac-application-lsf0108-vs-txb0108

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件: LSF0108SN74AVC2T45SN74AVC1T45

您好,

我需要一些帮助,以便为我的应用选择合适的电压电平转换器。

我需要在SDIO接口上转换1.8V (WiFi LSR Sterling LWB5)和3.3V (iMX6 SoC)。

iMX6上的SDIO可在高达200MHz的频率下工作。

我正在考虑电压电平转换器的两个选项:  

TXB0108与LSF0108比较

哪一种更适合该工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在200 MHz时,没有自动双向转换解决方案。 但是,SN74AVC2T45中有一个方向控制解决方案(最大时钟频率为500 Mbps / 250 MHz)

    据我了解,只有时钟信号以200 MHz工作。 如果是这种情况,则SN74AVC1T45只能用于时钟信号,而不同的设备可用于较慢的信号。