https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632809/txb0108-can-t-run-txb0108
部件号:TXB0108您好,
我有我的TXB0108主板,它拥有一切即插即用的设备。 我想将它用于SPI,以便在Arduino Mega (具有5 V电平)和nrf51 (具有3.3V电平)之间进行通信。
所以,我使用了4个频道。 Vcca连接到3.3V,Vccb连接到5V。 接地是常见的。
A侧的通道1至4连接到mSI,miso,clk,nrf51的CS,B侧的通道1至4连接到msi,miso,clk,Arduino的CS。 OE连接到Vcca,A侧和B侧的其他4个引脚是浮动的,未连接到任何设备。 我运行我的程序,逻辑分析器显示不正确的数据,通常是我发送FF和接收FF,当然我发送另一个数据。
有一次我刚拿到这个芯片,我可能会把两侧连接得不正确。 5V到A侧,3.3V到B侧,也是OE到5V。 是否可以使用此配置损坏此芯片? 数据表显示Vcca <= Vccb,但如果Vcca > Vccb,它不会损坏主板。 但是,Vcca电源必须达到3.6V