This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:需要TXS0104EPWR Land Pad建议

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632621/txs0104e-need-txs0104epwr-land-pad-suggestion

部件号:TXS0104E

您好,先生:

您是否建议我们按照SNA293A的建议设计TXS0104EPWR (TSSOP-14)的接地板,同时定义20和24引脚TSSOP?



  

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年17月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wayne:

    该应用手册不涵盖您所指的TSSOP软件包。

    我建议您查看PW封装的着陆模式,以找到另一个14针正确的设备。

    请参阅本数据表中提供的PW着陆模式:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc07a.pdf

    第30页有一个很好的例子,我相信这就是您正在寻找的。

    最佳,
    Michael