This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:我就LSF0204产品寻求建议。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74LVC07A, LSF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632564/lsf0204-i-seek-advice-on-lsf0204-product

部件号:LSF0204
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8335万SN74LVC07ALSF-EVM

尊敬的TI

我将LSF0204pwr用于DSP输出GPIO缓冲器(单向)和通信输出/输入信号缓冲器(双向)。

我知道LSF0204是Web信息中的双电压电平转换器。

请检查我设计的电路是否存在问题。 (我使用的是TMS320F2.8335万)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是一些注意事项:

    热门应用(LED驱动)

    1.这可能会起作用,但它不是理想的设置。 请注意,LSF只是内部的一个开关,因此它没有任何汇电流或源电流。 所有接收器电流均来自LSF之前的驱动器,所有源电流均由输出上的上拉提供。

    2.由于这不是理想的选择,我建议使用其他设备,以便在这种应用中更好地工作

    SN74LVC07A器件是6通道开路漏电缓冲器。 它可以从3.3V供电,并且在输出时可承受5V电压。 当输入电压低时,设备将能够接收电流以打开LED,当输入电压高时,设备将会变为高阻抗,从而关闭LED。 此设备是解决您所看到问题的更好的解决方案,因此我强烈推荐它,而不是LSF0204。

    底部应用(3.3V至5V转换)

    执行3.3V至5V转换是该设备完全可接受的应用,但请考虑以下因素。

    我建议查看此应用说明以了解LSF设备操作: http://www.ti.com/lit/an/slva675b/slva675b.pdf 

    1.输入上的下拉:如果您没有使用其他驱动器主动将此线路降低,输出将不会变为0V。 如果您参考上面链接的应用说明,您将看到内部结构是一个开关。 如果您有2.2k输入的下拉和1k输出的上拉,则您的输出低电压将约为3.44V,因为它只是一个分压器。 您需要在LSF输入端有一个有源驱动器,以确保输出的低电压确实很低(需要克服1k上拉)。  请参阅下面的结构。

    2.线电容:如果从LSF到其他两个器件的迹线很长,则上升转换信号的上升时间将取决于您的上拉电容和线电容。 如果您的上拉电阻为1k,而您的线电容较大,则它的上升速度可能比预期的慢。 请记住,您可能需要减小上拉尺寸以获得更大的驱动强度,并降低上升边缘的RC值。

    我还建议您考虑使用LSF-EVM来帮助评估适用于您的应用的此器件:

    http://www.ti.com/tool/LSF-EVM

    最佳,
    Michael