This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108 1.8 v至5V不工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632334/txb0108-txb0108-1-8-v-to-5v-is-not-working

部件号:TXB0108

您好,

我们正在使用TXB0108将1.8V转换为3.3V或5.0V。

当我将1.8V的UART信号(TX和RX)在  11.52万bps的波特率下转换为3.3V时,工作正常。 但是当我尝试转换为5V时,我没有收到UART日志。

请提供您的建议。

此致,

Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么上拉电阻器,发送设备的输出引脚指定的驱动强度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们不使用上拉电阻器。
    驱动强度为2mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB设计用于驱动高达70 pF的电容负载;对于较高负载,您将获得更慢的信号边缘。 5 V线路的寄生电容是多少? 有多长时间;是否有跳线电缆或连接器?

    能否获得输出波形的示波器轨迹?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在稍后提供示波器图像,示波器正在维护中。 很抱歉。
    此路径上的连接器和跳线会产生什么影响,尤其是对高电压转换的影响? 我们正在使用连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电容过高,则EDGE加速器将无法将电压升高到足够高的水平,直至电压达到高水平的时间将会更长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    请告诉我输入驱动强度和输出驱动强度之间是否有任何关联?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有输出具有驱动强度。

    输入可能会对连接的输出施加负载,即它们可能需要特定的驱动强度。 TXB输入具有4 kΩ 电阻器,连接的输出必须克服,即输出必须具有至少2 mA的驱动强度(如TXB数据表中所述)。

    µA相同的电阻器,TXB输出的指定驱动强度非常低,仅为20 μ A。