This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:TTL替代此部件?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC2T45, SN74LV1T34, SN74AHCT1G125, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632387/sn74lvc3g34-ttl-alternative-to-this-part

部件号:SN74LVC3G34
本线程中讨论的其他部件:SN74LVC8T245SN74LVC2T45SN74LV1T34SN74AHCT1G125SN74LVC1T45

您好,社区:

我们需要将TM4C (3V3) SPI总线连接到需要5V数字输入的传感器。

该设计目前使用SN74LVC3G34DCTR,并且可以正常工作。 但是,在查看数据表时,我注意到最低逻辑高电平是0.7 * VCC,即3.5V,而我们实际上只发送3V3。

为了避免产生具有"已知异常"的电路板,我们想知道该部分是否有TTL替代方案?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有TTL兼容输入的电平转换器和缓冲器,但仅适用于一个通道(SN74AHCT1G125,SN74LV1T34,SN74LVC1T45),两个通道(SN74LVC2T45)或八个通道(SN74LVC8T245)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clemens:
    感谢您的回复!
    此致
    布鲁诺