请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:SN7.5471万我正在寻找符合以下要求的设备
(1)低功耗(纳瓦特)
(2) SOT23或SOT70封装或类似的封装
(3) 125C/150C等级
(4)漏极开路输出,电压高达12,24,40或60V
(5)最小外部部件。
(6) 2V7逻辑信号(即MSP430)的稳定阈值。
(7)将电流从几毫安漏至50mA。它用于将信号拉至低电平,以关闭开关PSU
它听起来像比较器,但需要偏压来设置阈值以匹配2V7逻辑
2N7006K NMOS的问题,即阈值在-40C至150C之间漂移,哪个设备可能无法正常工作。
我曾在TI网站上查看过,但无法找到解决方案。