This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:SN74LV1T126

Guru**** 2383920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/632176/sn74lv1t126-sn74lv1t126

部件号:SN74LV1T126

您好,

 在部件未通电(VCC电源关闭)时,我能否提供有源高输入(在针脚'A'上)?

  1. 它能以任何方式损坏零件吗?
  2. 输入针脚'A'的电流是否会泄漏到VCC针脚?
  3. 在这种情况下,输出引脚'Y'应处于什么状态? 设计是否保证它具有有效值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hen,您好!

    在数据表的绝对最大额定值表中,"输入电压范围"(VI)列为- 0.5 至7.0 V。由于这些数字均未提及电源电压,因此可以安全地将该范围内的任何电压应用于输入。

    要直接回答:

    1.它不会损坏设备。

    2.是的,电流可能会从一个引脚泄漏到任何其他引脚,但数值将非常小(没有输入钳位二极管的零件上输入到Vcc泄漏的FA范围是预期的,因为电流的唯一路径是通过MOSFET的门)。

    3.由于电源没有电,输出不会驱动高或低电平,但输出具有寄生二极管接地和Vcc。 在关闭状态下,不应强制此设备上的输出电压超过+/-0.5V。