This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:电压级别

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631750/lsf0101-voltage-levels

部件号:LSF0101

嘿,

CAN Vref_A为1.5V,Vref_B为5V,以允许1.5V至2.5V之间的双向电压。 也可以使用Vref_a be 2.5V和Vref_b be 5V,以允许2.5V至5V之间的电压,

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mani,
    只要B侧电源比Vref_A高0.8V,设备就可以工作(并且您保持在数据表电源限值0至5V内)。

    请注意,LSF0101的正确配置是在Vref_B和B侧电源之间有一个200kOhm电阻,如数据表中的图6所示。