This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:部分断电模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631180/sn74lv4t125-partial-power-down-mode

部件号:SN74LV4T125

您好,

如果应用VCC=0V,输入端口XA=3.3V和输入端口/xOE端口=0V至SN74LV4T125,则输出端口XY不是Hi-Z,因为不支持部分断电模式操作,我的理解是否正确?
我认为,如果不向SN74LV4T125提供电源电压,并将外部电压添加到输出端口XY,则会有大电流流向输出端口。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    SN74LV4T125具有指定的Ioff,也称为部分断电保护。  这意味着,如果VCC被强制为0V,则输出将被置于高阻抗模式,允许最大5μA μ A的泄漏电流(在数据表中指定为'Ioff')

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    感谢您的及时回复。
    我的理解如下。

    此致,
    加藤