This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:部分断电模式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631177/sn74aup1g126-partial-power-down-mode

部件号:SN74AUP1G126

您好,

我的理解是否正确,即输出端口Y是Hi-Z,因为它支持部分断电模式操作,即使应用VCC=0V,输入端口A=3.3V和输入端口OE端口=3.3V至SN74AUP1G126时也是如此?
我认为,如果不向SN74AUP1G126提供电源电压,并将外部电压添加到输出端口Y,则大电流不会流向输出端口Y

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    SN74AUP1G126具有指定的Ioff,也称为部分断电保护。  这意味着,如果VCC被强制为0V,则输出将被置于高阻抗模式,允许最大5μA μ A的泄漏电流(在数据表中指定为'Ioff')

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    感谢您的快速响应。
    我的理解如下。

    此致,
    加藤