This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:SN74AUP1T34可以支持多少带宽?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, DS90LV011A, DS90LV012A, SN74AUC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/631170/sn74aup1t34-how-many-bandwidth-that-sn74aup1t34-can-support

部件号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他部件: DS90LV011ADS90LV012ASN74AUC1G125

尊敬的先生:

       我们请求3.3V IN和1.8V输出LVDS线路驱动器。 我们希望调查用于 3.3V至1.8V电平转换的SN74AUP1T34,但   在SN74AUP1T34数据表中找不到带宽信息。  SN74AUP1T34能否支持高达100MHz的带宽,用于单端输出LVDS 线路驱动器(DS90LV012ATMF)?

祝您一切顺利

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90LV012A是接收器。 为什么不在3.3 V中使用DS90LV011A这样的驱动器?

    无论如何,应用程序报告“如何选择小逻辑”(SCYA049)包含以下概述;在VCC = 1.8 V时,您最好使用SN74AUC1G125:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            感谢您的回复。 此请求仅需要100MHz时钟的级别转换。 我们是否可以使用SN74AUC1G125将电平转换为3V至1.8V (如下图所示)?  您是否有任何关于上拉阻力的建议?

    祝您一切顺利

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CBT器件是总线开关,但AUC器件具有推/拉输出,不需要上拉电阻器。

    我推荐125号因为AUC系列中没有34号 您只需将OE输入连接到接地。