This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4536B:接通延时计时器

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/630823/cd4536b-on-delay-timer

部件号:CD4536B

1.尽管数据表仅提到RC选件,振荡器电路是否可以配置为使用32.768 kHz晶体?  内部振荡器电路与4000系列中支持RC或晶体振荡器配置的其它设备类似。  

2.是否有人知道如何正确配置此IC,使其作为~30秒接通延时计时器工作? 例如,当电路通电时,输出将为低电平,并将保持低电平30秒。  30秒后,输出将会保持高电压并永远保持高电压。  

谢谢!  

Tim Jager

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设备不支持简单晶体。 您可以使用外部时钟,即一个完整的晶体振荡器。

    "~30秒"是什么意思? 它需要有多准确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,
    您可以将此设备配置为提供设置延迟,精确度可能相当高,但似乎是30秒的超杀延迟。 您是否考虑过只使用带有比较器的RC电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序需要的延迟 必须始终大于30秒,但可能长达35秒。  它应在1秒内重复。 它将在40C至85C的广泛温度范围内工作,因此温度漂移可能是RC振荡器的一个问题。  另一个问题是,我们希望时间安排能够适应电源电压变化。  如果我们使用精密电阻器和NP0/C0G电容器,则RC振荡器可以工作,但可能很难知道PCB汇编器是否取代了低质量零件的精密电容器。 这将需要更严格的审查和生产测试。 晶体振荡器似乎是一种可重复性更强的解决方案。  

    此外,此应用程序中不允许使用微控制器。 否则,这将是最简单的解决方案。  

    谢谢!  

    Tim Jager

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果VCC = 3.3 V是可能的,那么以1 Hz运行的完整振荡器芯片和除数计数器又如何?