This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH2.2501万A:散热数据SN74VMEH2.2501万ADGG

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629397/sn74vmeh22501a-thermal-data-sn74vmeh22501adgg

部件号:SN74VMEH2.2501万A

我找不到SN74VMEH2.2501万ADGGR的很多散热数据,但我找到了CVMEH2.2501万AIDGREP的详细散热数据。 热数据是相同还是不同? 如果不同,请同时提供Theta JC (TOP)和Theta JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    我们可以为此设备生成热量,但需要一些时间(最多2周)才能从热建模团队获得热量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果能这样做,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已提交请求,并将在收到结果后立即发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。