This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:用于单向应用的LSF0101

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125, SN74LV1T34, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629873/lsf0101-lsf0101-for-unidirectional-application

部件号:LSF0101
主题中讨论的其它部件:SN74AHCT1G125SN74LV1T34

您好,

请说明如何使用此设备获取单向数据。

输入(来自FPGA的3.3V,10nsec脉冲) -->输出(5V传感器的输入引脚)

1.我们能否从3.3V侧(Vref_A)移除上拉电压?

2. FPGA引脚的最大吸入电流仅为10mA。 此零件是否适合此应用?

 

此致

Vinod Sharma

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinod,
    我建议使用SN74LV1T34或SN74AHCT1G125等设备来完成此转换。

    LSF0101能够在驱动电流较高的情况下进行这种转换(假设负载电容非常低),但是对于10mA驱动器,它不太可能工作。 下面是我用来找出它的公式:

    最大驱动器(FPGA)汇电流(10mA)(RB1 = B1侧上拉电阻,假设A1没有上拉电阻)
    I_OL = 10mA >= VCCB / RB1 = 5 / RB1 --- > RB1 >= 500欧姆

    最大数据速率(CB1 = B1端口上的寄生线路电容)
    100Mbps <=1/(3×2*RB1*CB1)--> RB1 * CB1 <=1/(6*100*10^6)

    假设您的线电容为~ 15pF (极小),我们可以获得特定的所需上拉值:
    RB1 <= 111欧姆

    请注意,要获得所需的速度,上拉电阻必须小于111欧姆,但驱动电流限制为500欧姆或更大的上拉电阻。 由于这两个程序不相交,LSF0101将无法为该应用程序进行翻译。

    我们计划在下周左右为LSF发布一系列视频,解释所有这些-留意逻辑时刻:)