This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:工作电源电压5V

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74AHC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629429/sn74lvc244a-operation-supply-voltage-5v

部件号:SN74LVC244A
主题中讨论的其它部件: SN74AHC244

大家好,

客户询问,如果他们在5伏电源下操作我们的设备会怎样。

3.3V的区别是什么?

设备是否仍能正常工作?

谢谢!!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    SN74LVC244A的数据表列出了6.5V的绝对最大电源电压,这意味着该器件将继续在5V下工作,但是其它数据表规格都不能保证,因为它们都是为1.65 指定的3.6V。

    我们尚未对电压高于3.6V时的SN74LVC244A进行特征描述,因此无法了解其在该处的性能。  它针对3.3V操作进行了优化,我们建议切换至5V优化设备,例如SN74AHC244,以实现5V操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    谢谢。

    只想再次确认客户是否想使用  SN74AHC244替换SN74LVC244A 并选择TSSOP封装(PW)。

    它们是P2P设备吗? 我可以看到插针图是一样的,谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-所有"244"逻辑器件都具有相同的引脚,以便于切换。