This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4027B:未使用的引脚

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629636/cd4027b-unused-pins

部件号:CD4027B

我的客户 想知道将未使用的引脚绑定到TI CD4027 JK触发器上的确切正确方法。  

 

那就是,他在包装中只使用了一个触发器。  J,K,S,R,时钟应全部拉低还是应将R拉高并将J,K,S,时钟拉低,以便持续复位?  

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将所有未使用的输入直接绑定到地面。

    任何未使用的输入上的状态在技术上可以是V_DD或接地,但我建议至少保持时钟处于接地状态(而不是V_DD),以避免未使用的通道产生任何可能的额外功耗。