This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125:OE和输入是否可以直接连接到GND?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629373/sn74ahc125-can-oe-and-input-directly-connect-to-gnd

部件号:SN74AHC125

我希望某些输入和OE引脚始终处于低位。 我可以直接将这些引脚连接到GND还是需要 下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    SN74AHC125具有高阻抗CMOS输入。 它们可以直接连接到接地或Vcc,没有任何问题。