This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A-Q1:如何终止未使用的通道

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/629298/sn74lv123a-q1-how-to-terminate-unused-channel

部件号:SN74LV123A-Q1

接收到低输入边缘时,我需要229ms高输出脉冲。

请检查所用频道的R,C选项。

如何终止未使用的通道? 我是否可以让文本,文本/文本针脚保持打开状态?

e2e.ti.com/.../qq.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里添加保护二极管以保护设备免受VCC快速断电(或VCC对地短路)的影响。
    数据表提到引脚2和14上的电流。 引脚2毫无意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Ron,
    Cext引脚内部接地-如果需要,您也可以从外部接地,但不需要。 将Rext/Cext引脚直接馈入比较器并将nFET接地(外部电容器的放电路径),并且应接地。 您可以将此线路绑定到Vcc,但如果信道以某种方式触发,设备将尝试释放Cext,可能会损坏设备。

    我建议将您的电阻选择降低到接近100千欧(或更低)的值,并相应地增加电容器。 Rext/Cext输入可具有高达2.5uA的泄漏,这将在2.5Mohm电阻上产生相当大的电压。 我使用了具有超大电容器(高达100uF)的单稳态多谐振荡器设备,没有看到任何不良影响。

    如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。