This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1.6245万A:SN74LVC1.6245万A的IBIS型号

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642568/sn74lvc16245a-ibis-model-of-sn74lvc16245a

部件号:SN74LVC1.6245万A

您好,您可能会担心,

 

请给我发送一个SN74LVC1.6245万A的IBIS模型。

我尝试在SN74LVC1624A的产品页面中获取IBIS模型,但无法获取IBIS模型。

 

此致,

 

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,GK:
    我们目前正在努力在我们的网站上解决此问题

    您应该可以通过以下链接获取ibis型号:
    proddms.itg.ti.com/.../scem230.ibs

    如果您遇到任何问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maier-San

    感谢您的快速回复。
    但是我无法在下面的链接中找到IBIS模型。

    我们目前正在努力在我们的网站上解决此问题

    proddms.itg.ti.com/.../scem230.ibs

    将显示以下消息,但无法获取。

    我们明天就需要它,您可以将它附加到此网站上吗?

    此致,

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maier-San

    抱歉,我无法附加错误消息。
    错误消息如下所示;

    =============================================================================================
    网络错误(DNS_unresolved_hostname)


    您请求的主机"DNS无法解析proddms.itg.ti.com"。


    如需帮助,请联系您的网络支持团队。
    =============================================================================================

    我们明天需要IBIS模型,您可以将其附加到该网站上吗?

    此致,

    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我们似乎只能访问TI内部的链接。

    我已在此处附上ibis型号:

    e2e.ti.com/.../scem230_5F00_SN74LVC1.6245万A.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maier-San

    感谢您的支持。

    我  得到了IBIS模型。

    感谢您的迅速回复!

    此致,

    Manabu Itto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maier-San

    很抱歉,自上次以来,时间已经过去了。

    我收到了一个关于SN74LVC1.6245万A IBIS模型的新问题。

    我们的客户确认了这一点,但是他们没有找到 "SN74LVC1.6245万AZQLR(56pin BGA)"的IBIS模型。

    他们能否使用GQL封装(48针BGA)的IBIS模型而不是ZQL封装?

    如果他们不能,请给我发送 SN74LVC1.6245万AZQLR (56针BGA封装)的IBIS型号吗?

    谢谢,此致,

    GK110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZQL封装寄生与GQL封装之间的差异非常小,特别是考虑到这些逻辑器件相对较慢的工作频率(~100MHz最大值)时。 GQL模型应足以进行系统模拟。