This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:SN74AVC1T45DRLR:DRL:SOT-5x3封装IBIS模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642259/sn74avc1t45-sn74avc1t45drlr-drl-sot-5x3-package-ibis-model

部件号:SN74AVC1T45

大家好!

我需要一个IBIS模型用于“SN74AVC1T45DRLR:DRL:SOT-5x3封装”。

我已引用此URL。
www.tij.co.jp/.../scem436a.ibs
有DCK,DBV,YZP软件包IBIS模型。
但没有DRL软件包IBIS模型。

如果您有任何信息,请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shing:

    我浏览了几个不同的型号,看看我们是否有可以应用于此设备的DRL封装型号,但却找不到一个。

    我需要申请制作模型,但是,昨天和今天许多人都在感恩节假期,因此我们需要在假期回来时申请创建此模型。

    我们感谢您的耐心和理解,下周我们将与您联系。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shing:

    已提交创建模型的请求。
    这通常需要2到4周才能完成。
    我会在可用时通知您。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我可以确认在线提供的文件现在包含SN74AVC1T45设备DRL封装的信息。
    请转至产品文件夹的工具和软件页面以获取最新型号:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    最佳,
    Michael