This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:使用TXS0102驱动LED电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74LVC2T45, SN74LV1T34, SN74AVC2T244, SN74LV1T32, SN74LVC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638782/txs0102-use-txs0102-to-drive-led-current

部件号:TXS0102
线程中讨论的其他部件:SN74AVC2T45SN74LVC2T45SN74LV1T34SN74AVC2T244SN74LV1T32SN74LVC2G04

尊敬的专家:

我手上有一个电路,希望得到您的反馈。

我认为这是行不通的。 因为内部拉高电阻为10K欧姆。 因此只能驱动0.33mA。

我是否可以使用LSF系列来替换此应用程序中的TXS? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TXS几乎没有用于高电平信号的驱动强度(因为它用于漏极开路信号)。

    LSF设备存在相同的问题(尽管您可以选择更强的上拉电阻)。

    但在此应用中,不需要双向电平转换器。 只需使用一 ‍个SN74AVC2T244,SN74AVC2T45,SN74LVC2T45或两个SN74LV1T34即可

    或者,更简单的是,使用两个电平转换或门(SN74LV1T32)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ben,

    我同意克莱门斯关于这个问题的看法。 他提出的任何建议都可以使用最简单的SN74LV1T32。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Clemens和Michael,

    感谢您的回复。 关于此应用程序的另一个问题。
    TI是否有一些关于通过逻辑IC驱动双向LED的应用说明或文档?

    -Ben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然没有应用报告,但它似乎是一个非常简单的解决方案。  这是我的操作方式:

    类似SN74LVC2G04的产品应该可以实现这一目的。 在这种情况下,其中一个LED指示灯将始终亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    在我看来,下面的电路可以正常工作,以便在蓝色和白色LED之间交换。

    我的电路是否存在任何风险? 谢谢!

     

    -Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!
    这将正常工作。 如果SYS_WHITE_LED和SYS_BLUE_LED不同,则其中一个LED将亮起。 如果它们相同,则LED将熄灭。