This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:θJc值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640503/sn74lvc2g17-q1-jc-value

部件号:SN74LVC2G17-Q1

我正在查找SN74LVC2G17-Q1的 θJc值...有人能处理此请求吗?

谢谢,此致,

Taka Horii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Horii-San,

    我们需要提交此信息的请求,通常会在2周内回复给您。
    美国假期即将到来,这可能需要稍长的时间。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Michael-San,

    感谢您的回复。 如果您能尽快提供信息,那将是非常感激的。

    谢谢,此致,

    Taka Horii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Horii-San,

    请参阅SN74LVC2G17-Q1 (DCK封装)设备的以下热阻抗值:

    THETAJC - 162.7 C/W
    ThetaJB - 65.0 C/W
    PsiJT - 39.6 C/W
    PsiJB - 64.3 C/W

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Michael-San!

    此致,

    Taka Horii