This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:无法测试良好信号。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641844/txb0108-can-not-test-the-good-signal

部件号:TXB0108

德拉斯:

请帮助您查看以下示意图:

信号线是FPGA<-->TXB0108<-->SPI闪存。

 FPGA_E_SPI_CLK来自FPGA,频率为1MHz。

如果没有TXB0108,则CLK正常。

现在,当我们焊接TXB0108时,我们测试 了FPGA_E_SPI_CLK处于混乱状态。

您是否可以提供一些建议?

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对"混乱"的确切含义是什么? 您是否有示波器轨迹?

    TXB具有非常弱的输出驱动器;线路上是否有任何上/下拉电阻器? 此外,边缘加速器的设计负载可达70 pF;您是否有可能超过此值的长线或连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lian:

    您能否提供有关哪些功能不起作用的更多信息?
    您是否有要分享的示波器快照?

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我们处理它是因为我们遇到了一些有关FPGA代码的问题。
    我们更新了代码,单个代码是可以的。
    非常感谢您的帮助!

    此致
    吴运文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lian:

    很高兴你能弄清楚!
    请通过继续在论坛上发布您的问题,让我们知道我们如何在未来提供帮助。

    最佳,
    Michael