This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC125:用于SN74HC125D的IBIS型号?

Guru**** 2510075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/646155/sn74hc125-ibis-model-for-sn74hc125d

部件号:SN74HC125
主题中讨论的其它部件:SN74HC244

我尝试用CI Buy模拟PCB设计,找不到IBIS模型,TI网站上没有IBIS模型...有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Manuel:

    由于IBIS型号仅模拟设备的预期驱动器功能,因此我建议改用SN74HC244 ibis型号。 这两种器件均采用相同的技术制造,具有相同的输出特性。

    e2e.ti.com/.../schm004_5F00_SN74HC244.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对SN74HC244的建议。 我将用它进行模拟,以便尽早估算。

    此致!