This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于上拉电阻值&关于参考电压

Guru**** 2950110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642660/lsf0102-about-the-pull-up-resistor-value-about-vref

部件号:LSF0102

大家好,

下面我有两个问题。

1)当查看9.2 数据表中的“RPU。1.2 Tm2上拉电阻调整”时,如果它是341Ω Ω 或更多,则似乎可用。
  将10kΩ 用于RPU是否有任何问题?

2)当Vref_A=3.3V和Vref_B=OE=0V时,设备是否损坏? 没问题吗?
  通常我们使用Vref_A=3.3V和Vref_B=OE=5V,有时不提供5V电源。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    1)当查看9.2 数据表中的“RPU。1.2 Tm2上拉电阻调整”时,如果它是341Ω Ω 或更多,则似乎可用。

      将10kΩ 用于RPU是否有任何问题?

    应根据驱动器的电流吸收能力,线路上的寄生电容以及所需的数据速率来选择上拉尺寸。

    本视频中有详细说明: training.ti.com/TLM-LSF-Up

    2)当Vref_A=3.3V和Vref_B=OE=0V时,设备是否损坏? 没问题吗?

      通常我们使用Vref_A=3.3V和Vref_B=OE=5V,有时不提供5V电源。

    否,但是Vref_B和OE应连接到200kOhm电阻器,然后连接到5V,而不是直接连接到5V。  有关详细说明,请参阅有关对LSF进行偏置的视频: training.ti.com/TLM-LSF-Bias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys-San,

    1)输出为漏极开路! 我明白了。 我根据数据速度和接收器电流来确定电阻值。

      不过,我有一个问题。

      数据表中说明了以下内容。

       

     视频"LSF系列的1.7 多电压转换"如下所示。

       

     如果VPU大于Vref_B,是否没有问题?

    2)我知道通过200kΩ 连接到Vref_B。 我想知道以下内容。

        当Vref_B不时为0V时,是否存在任何问题? 设备是否损坏?

     如果是NG,Vref_B变为0伏,是否最好按以下方式配置单个电源?

      

    此致,

    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    我相信撰写应用部分的人会推荐使用VrefB作为其应用的最大电压,但这并不是LSF系列设备的要求。 绝对最大额定值表显示,无论电源值如何,每个输入/输出均可介于- 0.5 至7V之间,建议的工作条件表显示所有输入/输出引脚均为0至5V,以确保安全。

    VPU肯定可以大于两种耗材。

    强制VrefB引脚为0V不会对设备造成任何损坏,实际上是我们建议禁用设备的方式(有关详细信息,请参阅Enable引脚上的视频)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys-San,

    请告诉我如何禁用它。

    是否需要0伏的开路漏极装置才能禁用它?

    将Vccb设置为0伏是否没有问题?

    此致,

    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    左侧方法是禁用设备的典型方法,因为通常电源滑轨保持打开。

    也可以按照您所述禁用设备。 将0V应用到Vccb将很快导致偏置FET上的负VGS,并将其关闭。 所有通道的栅极电压将为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys-San,

    这是最后一个问题。

    如果信号的方向是单向的,它不需要上拉电阻器来输入,对吗?

    是否只需在输出上安装上拉电阻器?

    此致,

    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果变送器为漏极开路,则需要上拉。 否则,不需要上拉。

    在高电压侧,上转换时始终需要上拉。

    下移翻译通常不需要上拉。