This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:OE下拉电阻值

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641497/txs0104e-oe-pull-down-resistor-value

部件号:TXS0104E

您好,  

在TXS0104E数据表中,我们提到"下拉电阻器接地的最小值由驱动器的电流输出能力确定。"  我不完全理解这一点。  您能否以示例提供更多解释?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如,如果VCC为5 V,电阻器为1 kΩ,则任何拉动线路的设备都必须能够提供5 V / 1 kΩ= 5 mA。
    换言之,最小电阻为VCC / Imax。

    在实践中,低值电阻器会浪费更多功率,因此它们仅在您需要以高频率切换时使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antony,

    TXS0104E的OE引脚是高阻抗CMOS输入。 因此,我们可以将其建模为简单的缓冲区。

    在上图中,左侧缓冲区代表'驱动器'设备,右侧缓冲区代表TXS0104E的输入。

    请注意,I_I是输入引脚的泄漏电流,在数据表中指定为小于2μA μ A (可以是正或负)。 在大多数情况下,可以忽略此电流(大多数驱动器在mA范围内工作)。

    那么,我们如何确定驱动器的输出电流?  欧姆定律:V = I * R

    驱动程序将尝试将线路驱动到Vcc,就我的例子来说,我们称之为3.3V。 如果驱动器的最大输出电流为3.3mA,那么我们可以轻松确定可支持的最小R值:

    R = V / I = 3.3V / 3.3mA = 1kΩ Ω

    如果电阻器大于1kΩ Ω,假设我们将其设为10kΩ Ω:

    I = V / R = 3.3V / 10kΩ= 330μA (小于我们虚构的驱动器的最大电流输出)

    如果我们将电阻器变小,请说330Ω:

    I = V / R = 3.3V / 330Ω= 10mA (大于我们驱动器的最大电流输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的意见。  我只需再次检查您的评论,发现我DP不太理解的事情。

    在客户主板上,他们是否需要将OE引脚拉至Vcca电源导轨,或者他们只是需要一个下拉电阻器GND?

    我从数据表中看到 OE上只有下拉电阻器,它是否希望系统控制器将OE引脚驱动至1.8V?

    如 下图所示,它从tidrh34.pdf直接将OE引脚连接到VCCA域。  那么我们不需要在OE引脚上使用下拉电阻器吗?  在这种情况下,我们是否应该始终使用10千欧?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题取决于客户的要求。 如果他们希望在通电过程中禁用TXS0104E,则应将电阻器向下拉至地电位。 如果他们不关心TXS0104E的状态(非常常见),则OE引脚可以连接到Vcc。 在这种情况下,不需要串联电阻器,因为OE引脚是高阻抗输入,不会消耗电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的意见。 如果他们希望在通电期间禁用TXS0104E,并实施下拉电阻至GND,他们还需要将其直接连接至Vcca电源导轨,对吗? 下拉电阻值取决于Vcca的最大电流能力,对吗?

    谢谢!

    Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他们希望在启动时禁用设备,则无法将其直接连接到Vcca。 在启动过程中,针脚必须保持在低位,以保持高阻抗,然后需要一个信号来强制OE针脚高位开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    谢谢! 考虑到OE仅连接到Vcca,当Vccb有效但Vcca无效(0V)时,B侧I/O状态是什么? 此时B侧I/O是否具有高阻抗?

    谢谢!

    Antony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当任一电源为0V时,设备处于部分断电模式,所有输入/输出将为高阻抗。