This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:开机顺序要求

Guru**** 2531440 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/644607/txb0108-power-on-sequence-requirements

部件号:TXB0108

大家好,

我的客户希望按VccB和VccA顺序打开设备电源。
在通电顺序中是否有任何时间和电压要求,以避免损坏设备?

此致,

赛藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的第10部分指出:"任何电源都可以先增加。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saito San,

    请参阅数据表中的电源建议:

    在操作过程中,请确保VCCA≤VCCB始终处于工作状态。 在加电顺序过程中,VCCA≥VCCB不会损坏设备,因此可以先增加任何电源。 TXB0108的电路在关闭任一VCC (VCA/B = 0 V)时禁用所有输出端口。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,Ladisch

    感谢您的回答。

    即使VccA在VccB启动过程中开始上升,
    设备是否没有问题?

    此致,

    赛藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saito San,

    在此状态下,它可能无法正常运行(但VCC尚未就绪),但不会损坏设备来执行此操作。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢您的快速响应。
    我会将此问题回答给我的客户。

    此致,
    赛藤