This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT240:数据表中的澄清真相表

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642877/sn74ahct240-clarify-truth-table-in-datasheet

部件号:SN74AHCT240

您好,

我们有一位客户询问以下问题:

"需要数据表上的确认真相表SN54/74AHCT240:
数据表修订版2003
输入1        输入2            输出
   左侧                                         
   左                  侧                        
   高                 X                       Z

数据表修订版2016
输入1        输入2            输出
   左                  侧                      H
   L                  L                       L L L
   高                 X                       Z

需要这些数据来支持我们在这里的评估"。

我浏览了PCN和旧的数据表,没有发现任何支持逻辑输出更改的内容。 似乎最新的数据表是存在此逻辑表输出的唯一位置。

有人可以调查一下吗?

谢谢!
GGabe Garza
TI支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabe,
    这是否可能与最近发布的以下帖子相关: e2e.ti.com/.../64.2464万

    不管怎样,答案是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    谢谢,这对我很有用。

    此致,
    GGabe Garza